您好、先生、
客户正在寻找单相 BLDC 电机驱动器 IC。
电压:24V、最大电流:1.5A、功率:1.5W (最大值)、RPM:500-5000rpm。
建议使用合适的驱动器 IC。
他有一个24V 稳压器电路。 输入电压为36V。
电机需要24V 的输入电压。
其他特性要求如下。
PWM 控制、集成 MOSFET、集成电流感应放大器、电机制动等
感谢您提前提出宝贵的建议。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
客户正在寻找单相 BLDC 电机驱动器 IC。
电压:24V、最大电流:1.5A、功率:1.5W (最大值)、RPM:500-5000rpm。
建议使用合适的驱动器 IC。
他有一个24V 稳压器电路。 输入电压为36V。
电机需要24V 的输入电压。
其他特性要求如下。
PWM 控制、集成 MOSFET、集成电流感应放大器、电机制动等
感谢您提前提出宝贵的建议。
此致、
您好 Frank、
目前、我们没有任何器件可用于驱动单相 BLDC 电机。
我们建议使用 DRV8323、但它没有集成 FET、电机制动或1x PWM 控制(您可以控制使用的 H 桥的栅极)、但必须开发这些栅极的算法。 此外、还有一些电流感应放大器和栅极驱动电路以及其他依赖于三相的额外系统、您需要为此付费。
因此、我建议您查看 DRV8323、但我最终建议您查看其他位置。
最棒的
Cole