请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8806 主题中讨论的其他器件: DRV8803、 DRV8804、 DRV8804EVM
您好!
我的客户希望评估 DRV8806、但不再有适合它的 EVM。 DRV8803/4/5 EVM 采用20引脚封装、似乎不再适用于 DRV8806。 客户应如何评估 DRV8806?
谢谢、
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望评估 DRV8806、但不再有适合它的 EVM。 DRV8803/4/5 EVM 采用20引脚封装、似乎不再适用于 DRV8806。 客户应如何评估 DRV8806?
谢谢、
Nick