This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8806:适用于此器件的 EVM

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8806, DRV8803, DRV8804, DRV8804EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/968233/drv8806-evm-for-this-device

器件型号:DRV8806
主题中讨论的其他器件: DRV8803DRV8804DRV8804EVM

您好!

我的客户希望评估 DRV8806、但不再有适合它的 EVM。 DRV8803/4/5 EVM 采用20引脚封装、似乎不再适用于 DRV8806。 客户应如何评估 DRV8806?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    客户可以使用 DRV8804EVM 评估 DRV8806。 DRV8804具有与 DRV8806相似的功能、并且二者具有相同的 Rdson。 下表比较了这两款器件。