主题中讨论的其他器件:DRV8300DRGE-EVM、 LAUNCHXL-F280049C、 DRV8323
我希望驱动24V BLDC 电机、电机绕组上的峰峰值电流为~40A。 我们使用现成的模块设计了台式产品、现在我需要设计最终的电子产品。
台式驱动器使用 正弦控制。 我们尚未尝试 梯形控制。
问题:
1.您是否有文章概述了 pro's 和 con's 或每种控制方法(正弦 和梯形 ) ?
2. TI 的正弦控制仅在小于24V 的电压下工作(我想在裕度方面进行设计),如何设计支持高达32V 电机的电子产品?
3.在40A (pp)时、您可以推荐使用哪些 TI 器件来驱动24-32V 电机? 梯形控制来实现的。
我将研究特定器件、但我想获取 TI 的输入、其中可能没有考虑过的器件。
谢谢