This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2604L:异常噪声

Guru**** 1189060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/984029/drv2604l-abnormal-noise

器件型号:DRV2604L

您好、E2E、

我们的客户正在使用 LRA 电机评估 DRV2604L。
LRA 电机运行时有异常噪声。
是否可以通过设置寄存器来解决异常噪声?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    出现此异常噪声时、您能否提供输出波形的示波器捕捉? 此外、这是使用 EVM 电机还是使用客户拥有的电机?

    谢谢、

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好!

    感谢你的答复。  电机是客户准备的。  我将向客户请求一个波形。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    如果可能、您是否还可以获取它们的寄存器设置、以防我们需要它们来调试此问题。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    我一段时间没有听到您的声音、因此我要关闭这个话题。 如果您从客户那里获得波形和寄存器设置或有任何其他问题、请随时在此处回复或打开另一个主题。  

    此致、  

    Justin Beigel