请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8320H 主题中讨论的其他器件:DRV8320、 CSD88537ND
大家好、
我的客户从 FET 的 TR/TF 设置 IDRIVE (CDS88537)。
260/520mA (VDS:1.13V)→75kΩ 连接至 DVDD (520mA)。
但是、nFAULT 会导致输出输出并停止。
通过测量栅极波形、可以看到过冲/下冲。
如果 IDRIVE =高阻态、过冲/下冲将更小、并且不会出现 nFAULT。
是否有办法进一步减少过冲/下冲?
最好的爬梯
Kenji