主题中讨论的其他器件: CSD18531Q5A、 TIDA-010056
实际上、该组件在任何时候都在与它进行交互。 我将附上原理图和 SPI 代码以及一些栅极驱动器行为的屏幕截图。 此时、我们不知道发生了什么。 由于我们认为以下原因、部件损坏或性能不佳:
-当系统未通电且栅极驱动器死亡时、我们用手旋转电机。
-我们使用了默认设置,栅极驱动器会死机。 (为什么默认设置如此强大、会损坏栅极驱动器?)
-我们为 FET 使用了手动计算的 IDRIVE 设置,从而导致性能下降和难以置信的长开关时间(2-5微秒)。 这使我们多次感到很不好、直到我们刚刚将电流提高了一个比我们应该做的数学运算更大的值、然后一切看起来都很干净。
-尽管器件数据表声称要纠正击穿和 dv/dt 导通问题、但我们在示波器上看到了明显的 dv/dt 导通活动。
-我们使用电机和飞轮运行系统,在1x 模式下应用缓慢增加的 PWM 信号,而芯片任意销毁了自己的栅极驱动器,没有任何原因。 信号清晰、平滑且没有在示波器上振铃。
该部件不是非常可靠、就是我们做了一些非常错误的事情。 如果是后者、我们需要知道这是什么。 DRV8350S 是否比 DRV8353S 更可靠? 我们可以将一个部件代入。
我们的应用是工业机械。 例如、如果有人用手旋转电机、我们真的不能使用如此脆弱的器件、否则会损坏自己。 要么我们需要一种方法来保护它免受其自身的影响、要么我们需要一些更坚固的其他组件。 我们使用48V 电池作为电源、我们需要驱动器才能使用高达50A 的连续电流和100A 的峰值电流运行 BLDC 电机。
这是我们的电机驱动原理图。
这里是我们的寄存器设置。
驱动程序控制:0x14C0
栅极驱动电流高侧:0x1B73
栅极驱动电流低侧:0x2353
OCP 控制:0x2934
CSA 控制:0x32C0
我们现在正在使用1x 模式、这样我们就可以进行受控测试、而无需对我们自己的换向进行编程。
布局: