你好
在 pspice 环境中、我尝试使用具有与 DRV8313类似的 pspice 文件的产品进行安装。 是否存在写入 DRV8313 PSpice 文件的情况? 我对无刷电机及其对 MATLAB 的控制进行建模时遇到了一些问题。 我研究了许多形式。 我研究了许多形式。 我特别想从 Matlab 环境中控制 BLDC 电机控制。 特别是为了以简单的方式控制系统的运行、我尝试使用梯形控制方法以恒定的速度移动系统。 但不知怎么说、我无法获得所需的性能。 由于 SPICE 文件中的单位、我无法写入适合我的引擎的参数。 当我仅在 MATLAB 环境中使用块设置系统时、它能够完美地工作。 但是、在 SPICE 环境中、硬件2级逆变器当我安装电平逆变器结构并应用120度梯形结构并且我在 MATLAB 上设置它时、它不能按我的需要工作。 原因是什么? 可以帮帮我吗? 我可以共享仿真文件。 我已经在寻找有关这方面的示例研究大约3周了、但我找不到它。
此致。