主题中讨论的其他器件: DRV2605、
关于如何增强 LRA 触觉强度、我在帖子中搜索了一些信息、如下所示
>也就是说,振动强度与施加的电压成正比,
>您可以修改额定电压(额定电压)_电压[7:0])或过驱电压钳位(OD)_钳位[7:0])以增强振动。
正如我们在手册中看到的、过驱电压钳位一旦超过 VDD、就无法正常输出
此外、还讨论了优先级问题。 如果过驱电压钳位小于额定电压、则首选过驱电压钳位
因此、我们需要寻求最大振幅方案并确保环路的安全性
在这种情况下、您如何建议设置过驱和额定电压(假设 VDD = 5V、闭环)?