请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8846EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8846
您好!
我希望找到占空比、频率和电压的优化组合、从而为电机提供极高的速度。
我希望获得\控制 PWM 信号的占空比值、但 GUI 上没有此类参数可供选择。
如果需要、GUI 应用算法是否还会在选择速度时更改占空比?
是否有方法在仍使用 GUI 的情况下控制占空比? (可能是间接的?)
谢谢、
ADI