主题中讨论的其他器件: DRV2604
您好专家、
由于 半导体的供应问题、我的客户计划将 DRV2604L 替换为 DRV2604。
电气规格。
我找到 了 DRV2604L 和 DRV2604之间电流消耗的参考。
问题1
如果客户对此 电流消耗没有任何问题、他们是否可以从 DRV2604L 替换为 DRV2604?
您还有其他问题吗?
此外、我找到了以下 E2E 课程。 输出波形和制动功能 具有相同的性能、对吧? ( 我想确认一下、以防万一。)
关于软件(器件控制)
DRV2604L 和 DRV2604寄存器差异。 (左侧:DRV2604。 右:DRV2604L)
以下寄存器是不同的默认值
DEVICE_ID[2:0]、RATED_VOLT[7:0]、OD_CLAMP [7:0]、A_CAL_COMP[7:0]、A_CAL_BEMF[7:0]
问题2.
DRV2604没有 ZC_DET_TIME[1:0](地址0x1E)
它们 保留 有关 ZC_DET_TIME[1:0]的默认设置。(使用 DRV2604L)
如果它们替换为 DRV2604、是否有任何问题? (DRV2604 在此地址上是否有任何内部寄存器?)
问题3.
DRV2604 没有地址 0x1F。
他们将在 DRV2604L 的软件中将任何值设置为 blank_time[3:2]和 IDISS_TIME[3:2]。
如果它们替换为 DRV2604、是否有任何问题?
如果 DRV2604 为这些寄存器设置了任何值、那么如何处理 blank_time[3:2]和 IDISS_TIME[3:2]的函数?
问题4.
DRV2604 没有地址 0x20。
它们 保持 地址 0x20的默认设置。(使用 DRV2604L)
如果它们替换为 DRV2604、是否有任何问题? (DRV2604 在此地址上是否有任何内部寄存器?)
问题5.
DRV2604中的 ODT、SPT、SNT 和 BRT 寄存 器似乎没有计算回放间隔值。
DRV2604没有 Rplaying_interval 选择、对吧? (固定5ms)
对于 DRV2604L、它们可以 通过地址0x1F 进行选择。 (0:5ms、1:1ms)
问题6.
我发现了 BEMF_GAIN[1:0]设置值的差异。
他们应该检查这种差异、对吧?
问题7.
DRV2604数据表 在地址0x1C blank_time[1:0]和 IDISS_TIME[1:0]中描述为"仅供高级使用"。 它与 DRV2604L 的设置方法是否相同?
问题8.
从 DRV2604L 到 DRV2604的更换是否存在任何其他问题?
谢谢
穆克