This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:可以驱动2个单向电机吗

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8871, DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1002308/drv8871-is-it-ok-to-drive-2-unidirectional-motors

器件型号:DRV8871
主题中讨论的其他部件:DRV8876DRV8837

大家好、

DRV8876等许多 BDC MD 器件被营销为能够驱动两个单向电机或一个单双向电机、而 DRV8871仅被营销为一个双向电机驱动器。 在双路单向电机驱动器配置中使用 DRV8871是否存在任何问题?

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    DRV8876能够驱动两个单向电机的原因是它允许对每个半桥进行独立控制。 DRV8871仅支持 PWM 控制接口、不允许对每个半桥进行直接独立的控制。 但是、有一种方法可以修改输入控制信号(INX)以驱动两个单向电机。 DRV8837数据表的第7.3.2节介绍了如何进行此修改。 DRV8837具有与 DRV8871相同的 PWM 控制接口、因此可对 DRV8871应用相同的过程。 请阅读数据表的该部分以了解更多信息。

    是否有理由使用 DRV8871而不是 DRV8876? 如果您需要独立的半桥控制、DRV8876将是更好的选择。 这两种器件的额定电流相似、但 DRV8871的额定电压更高。