请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8871 主题中讨论的其他部件:DRV8876、 DRV8837
大家好、
DRV8876等许多 BDC MD 器件被营销为能够驱动两个单向电机或一个单双向电机、而 DRV8871仅被营销为一个双向电机驱动器。 在双路单向电机驱动器配置中使用 DRV8871是否存在任何问题?
此致、
Matt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matt、
DRV8876能够驱动两个单向电机的原因是它允许对每个半桥进行独立控制。 DRV8871仅支持 PWM 控制接口、不允许对每个半桥进行直接独立的控制。 但是、有一种方法可以修改输入控制信号(INX)以驱动两个单向电机。 DRV8837数据表的第7.3.2节介绍了如何进行此修改。 DRV8837具有与 DRV8871相同的 PWM 控制接口、因此可对 DRV8871应用相同的过程。 请阅读数据表的该部分以了解更多信息。
是否有理由使用 DRV8871而不是 DRV8876? 如果您需要独立的半桥控制、DRV8876将是更好的选择。 这两种器件的额定电流相似、但 DRV8871的额定电压更高。