This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找螺线管驱动器、但功率很小。

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV777
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/882383/looking-for-solenoid-driver-but-small-watt

主题中讨论的其他器件:DRV777

您好!
我正在寻找螺线管驱动器、如下所示:

该电磁阀的规格如下:
最大电流:200mA
输出寄存器:20欧姆
VM:4V
输入:模拟

请告诉我合适的器件吗?

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    DRV777是否适用于此应用?

    对于200mA 电流、应并联两个输出。