This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV8704EVM:我无法在 Altium 13.3中打开 PCB 布局。 需要解决方案。

Guru**** 716870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/890559/webench-tools-drv8704evm-i-am-unable-to-open-the-pcb-layout-in-altium-13-3-need-a-solution-for-this

器件型号:DRV8704EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我无法在 Altium 13.3中打开 PCB 布局。  需要解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    我将原理图和 PCB 布局文件保存到 ASCII 文件中。 请尝试使用 Altium 打开它。

    e2e.ti.com/.../DRV8704_5F00_design-file_5F00_ASCII.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    EVM 是使用 Altium 14创建的、可能不向后兼容。

      您可以尝试以下几项操作:

    请联系 Altium 以获取建议。 它们可能有一个处理此问题的转换器。

    将光绘文件从制造文件文件夹导入 Altium 13.3。