请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8904-Q1 大家好、团队、
以下问题需要澄清:
- DRV89xx 的所有衍生产品(8912、8904、8910、8908、...) 组合在菊花链中? 根据数据表、这应该是可能的。
-如何组合故障输出(nFault)以获得一个故障输出? 即 OR-ing 的电阻器、还是开漏?
非常感谢、致以最诚挚的问候
Josef
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
以下问题需要澄清:
- DRV89xx 的所有衍生产品(8912、8904、8910、8908、...) 组合在菊花链中? 根据数据表、这应该是可能的。
-如何组合故障输出(nFault)以获得一个故障输出? 即 OR-ing 的电阻器、还是开漏?
非常感谢、致以最诚挚的问候
Josef
Josef、
所有8912、8904、8910、8908、... 可以支持菊花链。
'对于写入命令、寄存器中正在写入的现有数据在8位命令数据之后在 SDO 引脚上移出。'
如果 DRV8912和 DRV8904组合在同一电路板上、我会将 具有更多寄存器的器件放在第一个板中以连接 SDI。
是的。 由于故障输出(nFault )是开漏输出、因此可将其连接在一起以共享同一个上拉电阻器。