主题中讨论的其他器件:DRV2510Q1EVM
我想以 正弦方式控制 LVCM-025-022-11 (R = 3.4Ω L = 1.5mH)线性音圈电机类型的位移、最大频率为250Hz。
我不清楚 DRV2510的数据表、请提出以下问题:
IN+、PWM 或正弦波的输入信号应该是什么?
2.增益的定义是电机输出电压与输入信号之比吗?
3.如果我插入 PWM 信号、内部 PWM 功能块的用途是什么?
4.您能不能建议一些好的应用手册?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想以 正弦方式控制 LVCM-025-022-11 (R = 3.4Ω L = 1.5mH)线性音圈电机类型的位移、最大频率为250Hz。
我不清楚 DRV2510的数据表、请提出以下问题:
IN+、PWM 或正弦波的输入信号应该是什么?
2.增益的定义是电机输出电压与输入信号之比吗?
3.如果我插入 PWM 信号、内部 PWM 功能块的用途是什么?
4.您能不能建议一些好的应用手册?
此致
您好、Jacob、
欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!
请查看我在下面的回答、如果您仍有疑问或意见、请告诉我。
IN+、PWM 或正弦波的输入信号应该是什么?
它可以是 PWM 输入或模拟输入。 但是、为了消除高频成分、建议在使用 PWM 输入时使用二阶滤波器、而不建议在这类应用中使用。 您可以参考 DRV2510Q1EVM 中的图4以了解更多详细信息:
http://www.ti.com/lit/ug/slou449/slou449.pdf#page=5
2.增益的定义是电机输出电压与输入信号之比吗?
是的、是的。 配置的增益是输出和输入之间的比率。
3.如果我插入 PWM 信号、内部 PWM 功能块的用途是什么?
如第一个问题中所述、使用 PWM 输入信号时、DRV2510需要使用二阶滤波器作为输入。 基本上、DRV2510需要一个模拟输入。 然后、PWM 发生器将获取输入以创建 PWM 波形、该波形将用于驱动连接的负载。
4.您能不能建议一些好的应用手册?
遗憾的是、我们尚未为此器件提供足够的文档。 我们不断开发更多文档、以提供有关每个器件的详细信息。 如果我们很快为此器件发布了文档、我们将通知您。 同时、您可以在我们的 E2E 论坛中询问有关该器件的任何信息。 我们很乐意为您提供帮助。
希望这些信息对您有所帮助。 如果您需要其他详细信息、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.