你(们)好
我的客户对 VM=0V 时从控制引脚到 VM 的泄漏电流有一些疑问。
我找到了以下 E2E 课程。
我还有其他问题。
1.当 VM=0V 且 控制引脚(nSLEEP、使能、STEP、DIR)=3.3V 时,器件是否有任何问题或问题?
2.在上述条件下、VM 引脚(VM=0V)是否存在泄漏电流?
逻辑输入在数据表中只有低侧二极管和下拉电阻器(100k)、我认为 VM 没有泄漏电流。 正确吗?
3.正常情况,例如 VM=24V 时,是否有从 VM 到 CONTROL 引脚的内部路径?
4.其它引脚(RREF 等)是否有任何到 VM 引脚或其它引脚(GND 除外)的泄漏电流?
5.您对控制和上电顺序是否有任何问题? 该器件是否无序列?
谢谢
穆克