This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:在 VM=0V 时、从控制引脚到 VM 的泄漏电流。

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/877514/drv8885-at-vm-0v-leakage-current-from-control-pin-to-vm

器件型号:DRV8885

你(们)好

我的客户对 VM=0V 时从控制引脚到 VM 的泄漏电流有一些疑问。

我找到了以下 E2E 课程。

我还有其他问题。

1.当 VM=0V 且 控制引脚(nSLEEP、使能、STEP、DIR)=3.3V 时,器件是否有任何问题或问题?

2.在上述条件下、VM 引脚(VM=0V)是否存在泄漏电流?

   逻辑输入在数据表中只有低侧二极管和下拉电阻器(100k)、我认为 VM 没有泄漏电流。 正确吗?

3.正常情况,例如 VM=24V 时,是否有从 VM 到 CONTROL 引脚的内部路径?

4.其它引脚(RREF 等)是否有任何到 VM 引脚或其它引脚(GND 除外)的泄漏电流?

5.您对控制和上电顺序是否有任何问题? 该器件是否无序列?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    1.当 VM=0V 且 控制引脚(nSLEEP、使能、STEP、DIR)=3.3V 时,器件是否有任何问题或问题?

     

    没有问题、只有功率损耗。 将有一些电流流经内部下拉电阻器。

    2.在上述条件下、VM 引脚(VM=0V)是否存在泄漏电流?

        逻辑输入在数据表中只有低侧二极管和下拉电阻器(100k)、我认为 VM 没有泄漏电流。 正确吗?

    正确。 没有泄漏电流。

    3.正常情况,例如 VM=24V 时,是否有从 VM 到 CONTROL 引脚的内部路径?

     

    路径为从 VM 通过 DVDD 稳压器通过上拉电阻器到达引脚。

    4.其它引脚(RREF 等)是否有任何到 VM 引脚或其它引脚(GND 除外)的泄漏电流?

     

    路径为从 VM 通过 AVDD 稳压器通过电流源到达引脚。

    5.您对控制和上电顺序是否有任何问题? 该器件是否无序列?

     

    不用担心。 该器件无序列。 数据表中有一条注释:

    加电或退出睡眠模式时、保持 STEP 引脚逻辑低电平、否则分度器将前进一步。