This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:最大持续电机驱动输出电流

Guru**** 687860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8802, DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/887646/drv8837-maximum-continuous-motor-drive-output-current

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件:DRV8802

大家好、

数据表未提及连续驱动输出电流的绝对最大值。

您能否检查最大持续输出电流?

其他器件的数据表在数据表中对其进行了介绍、例如 DRV8802。 因此、该 IC 也应具有相应的值。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    假设热性能正常、DRV8837应能够提供高达1.8A 的连续电流。

    在具有适当热性能的情况下、最大持续电流通常比最小过流保护限值少100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick–San、

    感谢您的回答。 我同意、由于以下计算、DRV8837可以输出1.8A 连续电流。

    Iout_max = SQRT ((tj_max-Ta_max)/ RthetaJA / rON)= SQRT ((150-85)/60.9/0.33))~ 1.8A

    此致、

    Saito