This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848EVM:衰减设置

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848, DRV8848EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/887458/drv8848evm-decay-setting

器件型号:DRV8848EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8848

大家好、

我的客户对用于步进电机的 DRV8848感兴趣。

是否可以通过 GUI 在 DRV8848EVM 上设置衰减(惯性滑行、制动)?  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    DRV8848可使用 VREF 和 Rsense 在混合衰减模式(快25%/慢75%)下调节电流。

    如果您希望使用制动或惯性滑行来调节电流、则可能需要使用外部电路来测量电流并采取措施。