请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8832-Q1 您好!
我将 DRV8832-Q1用作双路 H 桥、并尝试禁用 PWM、以获得100%占空比。
我的设置如下:
VCC 4V
ISENSE=GND
OUT1 - OUT2通过100欧姆进行测试
IN2 = 0
IN1 =每500ms 脉冲3ms
VREF -VSET 过5k
VSET -通过180K 接地
FAULTn -未连接
当 IN1脉冲为25ms 时、我得到 PWM
当 IN1脉冲为3ms 时、漏极(N Ch FET)甚至不会启动。
我想知道我需要使用的最短脉冲时间是多少、以及如何获得100%直流电
我还尝试将 VREF 直接连接到 VSET、结果相同。
请提供建议