Thread 中讨论的其他部件:、 USB2ANY
你(们)好
我们正在制作 DRV2667定制板。
我们想知道如何生成 RAM 数据(波形数据)。
我们过去在 Thread 下面发布过。
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/885573
(我们不能说感谢 Luis Fernando Rodriguez、因为太晚了。 我们要借此机会感谢他)
没有 HCC+USB2Ani+DRV2667EVM-CT 时、是否有任何方法生成波形数据?
我们没有 USB2any、我们和客户都将编辑波形。
因此、我们希望仅通过软件进行编辑、并直接使用我们的定制板对其进行评估。
例如、我们的一个想法是、
我们发现、数字音频编辑器可以导出格式为"8bit-unsigned PCM"的 wav 文件。
我们想知道、使用此文件的数据部分是有效的。
但是、在这种格式中、
0x00:负满标度
0x80:无信号
0xFF:正满量程
这些格式不适合 DRV2667的 RAM。
它在 RAM 中的数据格式是...
0x00:无信号
0x80:负满标度
0xFF:正满量程
是否有人尝试以类似的方式编辑波形?
我们对音频领域并不熟悉...请给我们建议。
谢谢你。