请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8837 尊敬的团队:
对于 DRV8837和 DRV8837C、当输入电压为3V~4.2V 时、您是否具有 Rdson? 我们从图3的数据表中看到、只能看到3V、5.5V 时的特定值。
此外、您能否提供有关 Trery 的更详细的说明? Trery 是否意味着 H 桥从关闭重新打开的时间?
谢谢。
此致、
Sammi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.