This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:DRV8702

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/897673/drv8702-q1-drv8702

器件型号:DRV8702-Q1

您好!

我尝试使用全桥 MOSFET DRV8702-Q1EVM 控制 LLC 谐振回路。 LLC 谐振回路连接在引脚 SH1和 SH2之间。 我将使用具有两个 PWM 通道的其他 MCU。

唯一的问题是测量分流器上的电流。 我将 VREF 置于 AVDD、似乎是 LC 振荡电路的负电流?

我在 SO 引脚上遇到了很大的负电压 有没有解决方案可以避免负 SO 电压? DRV8702可能不是驱动 LLC 谐振回路的最佳选择、但其他方面也能完美工作?

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我认为您的 INX 信号控制环路可能无法保持伏秒平衡理论。 在这种情况下、我会说 DRV8702不是 LLC 谐振电路的理想选择。