请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 您好!
我尝试使用全桥 MOSFET DRV8702-Q1EVM 控制 LLC 谐振回路。 LLC 谐振回路连接在引脚 SH1和 SH2之间。 我将使用具有两个 PWM 通道的其他 MCU。
唯一的问题是测量分流器上的电流。 我将 VREF 置于 AVDD、似乎是 LC 振荡电路的负电流?
我在 SO 引脚上遇到了很大的负电压 有没有解决方案可以避免负 SO 电压? DRV8702可能不是驱动 LLC 谐振回路的最佳选择、但其他方面也能完美工作?
1月