请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 主题中讨论的其他器件:TIDA-00386、 DRV10987、 PMP9643
您好!
参考基准 设计 TIDA-00386,我有以下疑问:
1、本设计中的功率因数是多少? 我无法在给定的测试报告中获取功率因数。
2.在哪里可以获得给定参考设计中使用的变压器绕组详细信息?
是否可以使用 DRV10987代替 DRV10983?
谢谢你。