This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702D-Q1:低侧 FET 配置(仅限)-可能吗?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/931001/drv8702d-q1-low-side-fet-configuration-only---possible

器件型号:DRV8702D-Q1

您好!

一位同事向我发送了一份不完整的原理图建议。

他希望使用 DRV8702D-Q1在低侧配置下驱动奈费。 我已表面检查了数据表、不确定是否可以。 我认为将发生栅极驱动器故障(GDF)并禁用 FET。

是否有机会使其正常工作或完全不可能这样做?

THX、

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    是否可以重新发送图片? 我看不到。

    我需要查看原理图、以确保实现该设计时不会出现任何潜在问题。 通常、您应该能够将 DRV8702D-Q1用作低侧驱动器。 只要 MOSFET 栅极上没有短路或过流情况、或者 IDRIVE 设置足以在 TDRIVE 到期前导通 FET、就不会触发栅极驱动故障。 您可以阅读此 应用手册 、了解有关智能栅极驱动器的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的回答和应用手册链接。 我已经插入了部分原理图。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    有关原理图的几个问题:

    1. GND_PROTECTED 和 GND 网络是否连接到电路其余部分的任何位置、或者它们是否相互隔离?
    2. 哪个 接地端连接到驱动器的 GND 引脚?
    3. 二极管的用途是什么? 是否用于反向电流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    电路中连接了 GND_PROTECTED 和 GND。 唯一的区别是受保护的产品包括一个多熔丝

    2.GND_protected

    3.我们需要切换电感负载(压缩机)。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    您应该能够将 DRV8702D-Q1用作低侧驱动器、如原理图所示。 但是、您需要确保 GND_PROTECTED 和 GND 之间的电压差不会过大。