This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8806:有关 DRV8806的器件建议和问题

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8806, DRV8904-Q1, DRV8906-Q1, DRV8908-Q1, DRV8860, DRV8706-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/960902/drv8806-device-recommendation-and-questions-about-drv8806

器件型号:DRV8806
主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1DRV8906-Q1DRV8908-Q1DRV8860DRV8706-Q1

大家好 、

我的客户正在寻找 电感负载 驱动 器解决方案。

1) 恒 定电流 要求 为1.5A、 瞬态 峰值电流 要求 为3.5A。

2)更好的16 个通道

3)开路  检测  

4) GND 短路 检测

我发现 DRV8806 具有2 个 并联通道 以 实现 该功能。 你有什么  建议吗?

如果我们   并行配置两个通道、它是否正常? 我们是否需要 进行 额外的设计来 实现它(我们 的问题是 两个通道 不会 同时打开/关闭-通道间延迟  和  器件的电流共享)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您在电机驱动器论坛上发帖。

    让我再多研究一下这个问题、我将在美国凌晨12点2前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我认为 DRV8904-Q1可能是更好的选择。 DRV8904-Q1是一款四路半桥驱动器、每个输出的最大额定电流为1A RMS。 该器件支持并联输出以驱动更高的电流。 在并行模式下、器件将同步并联输出以防止任何延迟。 该器件还集成了开路负载检测(OLD)和过流保护(OCP)功能。  

    请查看 DRV8904-Q1数据表、以了解有关该器件的更多信息并确定该器件是否适合客户的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的回复。 我们 推广4通道 解决方案而不是6通道解决方案的原因。 这是   因为热   性能和总电流能力?

    客户 外部电感负载上拉电压与电路板 VM 不同、它们 是单独的、如何满足 要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我已经仔细检查 了峰值电流 信息、3.5A 峰值 时间可能 为 几 ms、甚至是1 秒。 因此、即使     使用并联(2.6A)、DRV8904电流也是不够的。 我们还有其他 解决方案吗? DRV8806 是否正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果您需要更高的电流、可以选择 DRV8906-Q1或 DRV8908-Q1、它们分别具有6个和8个总半桥通道。 并联3个通道可使峰值电流达到3.5A。 此外、如果您需要更高的电流、该系列半桥驱动器可通过并联输出实现高达12通道的电流、最大峰值电流为6A。

    请告诉我这是否可行。 您可以获得用于测试和评估的 DRV8908-Q1评估板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢你的帮助。 目前、客户希望  使用 DRV8904通道并联 来 满足  电流 要求。 还可以吗?

    我们还需要仔细检查 SPI 连接、因为您知道我们的 DRV8860 只能 支持 菊花 链 SPI 连接。 DRV8906/04是否 支持菊花  链 连接?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我应该早点问这个问题、但客户的应用是什么? DRV8904是一款汽车级器件、主要面向汽车应用、但仍可用于工业应用。 我想确认目标客户的应用、以确定 DRV8904是否可以使用。

    该系列中的 DRV8904和其他 DRV89xx 器件支持菊花链连接、因此您可以通过单个 SPI 总线控制多个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Pablo、

     应用 是 DCS。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我对 DCS 应用不是很熟悉。 我已要求营销团队确认 我的建议是否适合此应用、或者其他器件是否更适合。

    根据电流要求和客户所需的保护功能、DRV8704-Q1或 DRV8706-Q1似乎非常适合。 但是、正如我说过的、请让我与营销团队再次核实一下。

    我将在2009年12月之前回复此主题、并为客户提供最终建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我还有一个问题、我之前忘记问过您。 客户是否计划对输出进行 PWM 处理? 如果是、频率是多少? DRV8904-Q1和 DRV89xx-Q1的其余器 件具有内部 PWM 发生器、可选择80Hz、100Hz、200Hz 和2kHz。 如果需要其他特定频率、则另一个器件可能更适合它们。 但是、如果它们计划持续驱动输出(100%占空比)、则器件将为它们工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我在上一次答复中忘记提到的另一件事。 他们计划驾驶多少个电感负载?