请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2510-Q1 大家好、
我的客户询问有关 DRV2510-Q1直流检测功能的详细规格。
您能否提供检测标准、例如、
-阈值
-抗尖峰脉冲时间
-设备检测到这种情况时,设备如何响应
-设备检测的机制
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户询问有关 DRV2510-Q1直流检测功能的详细规格。
您能否提供检测标准、例如、
-阈值
-抗尖峰脉冲时间
-设备检测到这种情况时,设备如何响应
-设备检测的机制
此致、
您好、Fujihara-San、
由于 DRV2510是 TAS5421的一个引脚、我将参考 TAS5421数据表来回答您的一些问题。
给出了直流检测阈值保持和响应时间
从 DRV2510-Q1数据表"7.3.4.1.1负载诊断"解释了当检测到直流电、输出将变为高阻态、通过 I2C 和 INTz 引脚报告故障、然后运行负载诊断。 输出将为高阻态、直至直流消失。
关于确切的机制、我们不能详细了解器件的工作方式。
此致、
Arthur