请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605EVM-CT 主题中讨论的其他部件:DRV2605、 DRV2605L
您好支持者、
DRV2605EVM-CT 和 DRV2605LEVM-CT 有何区别?
我想购买一款用于评估的产品。
谢谢、
S.P. LIN
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好支持者、
DRV2605EVM-CT 和 DRV2605LEVM-CT 有何区别?
我想购买一款用于评估的产品。
谢谢、
S.P. LIN
你(们)好、S.P. LIN、
欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!
两个 EVM 的设计是相同的。 区别实际上在于它们用于评估的产品:DRV2605和 DRV2605L。
这些器件具有相同的功能。 但是、两个器件的 VDD 电压范围不同。 DRV2605支持2.5V 至5.5V 的电压范围。 DRV2605L 支持2V 至5.2V 的电压范围。 如果您在 EVM 上使用外部电源、请考虑这一点。
如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.