This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有集成电流感应功能的 BLDC 电机驱动 IC

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8832, DRV8873, DRV8873-Q1, DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/904766/bldc-motor-drive-ic-with-integrated-current-sensing

主题中讨论的其他器件:DRV8323DRV8832DRV8873DRV8873-Q1DRV8412

大家早上好、

1) 1)我想知道、是否有适用于 BLDC 电机驱动器 IC 且具有集成电流感应功能的 IC。 峰值电流高达 10A。 (与有刷直流电机的 DRV 8874Q1类似)

2) 2)是否有用于有刷直流电机应用的具有 PMW 生成功能的 IC 以及驱动器 IC?

3) 3)是否有与 TI 的 MC 33035等效的 IC /差分网络配置?

4) 4)是否有任何类似于 DRV8874Q1的 IC、其峰值电流高达10A?

此致

n Subbaraju  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbaraju、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    集成电流感应、您是指电流分流放大器吗? 感应电阻器和 FET 是否可以位于外部?

    对于 MC33035、您应该查看 DRV8323、这是我们的60V 栅极驱动器、看起来非常相似、但具有一些额外的功能。

    我将此帖子分配给我的有刷小组的同事、他们可以回答剩余的问题。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Subbaraju、

    2) 2)是否有用于有刷直流电机应用的具有 PMW 生成功能的 IC 以及驱动器 IC?

    您的电压和电流要求是什么?

    您是否在寻找类似 DRV8832的器件? 请使用 DRV8832作为起点、并告知我们您需要或不需要哪些功能。

    4) 4)是否有任何类似于 DRV8874Q1的 IC、其峰值电流高达10A?

    DRV8873和 DRV8873-Q1的峰值电流高达10A。

    DRV8412/8432具有更高的峰值电流、但并不相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    集成电流感应意味着通过内部后视镜电流感应并使用外部电流感应电阻器进行电流感应。 是否有任何用于 BLDC 电机控制的驱动器 IC 可提供10A 峰值电流?

    此致

    n Subbaraju  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick Duncan、您好!

    谢谢你

    2) 2)是否有用于有刷直流电机应用的具有 PMW 生成功能的 IC 以及驱动器 IC?

    您的电压和电流要求是什么?

    电压:>35V,电流要求:峰值10A。

    4) 4)是的、Drv8873HQ1符合我的要求。 我有一些疑问:

    a)在较高侧 MOSFET 侧的电流感应中。 但没有提到从源极到漏极或从漏极到源极。 我希望两个方向的电流检测是否正确?

    B)如果上述陈述是正确的方法、则在断开时、HS1和 HS2上部两个 MOSFET 将感应电流。 正确吗?

    此致

    n Subbaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Subbaraju、

    4) 4)是的、Drv8873HQ1符合我的要求。 我有一些疑问:

    a)在较高侧 MOSFET 侧的电流感应中。 但没有提到从源极到漏极或从漏极到源极。 我希望两个方向的电流检测是否正确?


    电流仅从漏极感测到源极。 如果器件在高侧慢速衰减下运行、则一个 FET 的电流从漏极流向源极。

    B)如果上述陈述是正确的方法、则在断开时、HS1和 HS2上部两个 MOSFET 将感应电流。 正确吗?


    如上所述、仅从漏极到源极感测电流。