This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:散热焊盘连接

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/915038/drv8837-thermal-pad-connection

器件型号:DRV8837

您好!

客户希望了解散热焊盘的内部连接。 如果它们不将其与 GND 连接并使其悬空、该怎么办? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    散热焊盘可以连接到 GND、也可以保持悬空。

    如果散热焊盘保持悬空、这会影响器件的热性能。

    连接到 GND 平面通常可提供更好的热性能。