大家好!
我目前正在设计一种新的 PCB 设计、该设计需要在两个方向上驱动直流电机。 我遇到了 DRV8839、我认为它非常适合电机。 在某些背景下、电机使用6V 电压并具有1.9A 的堵转电流。 我知道 DRV8839可驱动高达1.8A 的电流、但由于电流受限、我认为这不应成为问题、因为运行电流为1.1A。 此处附上电路屏幕截图。
在我拿到电路板后、我对电机进行了短暂的测试、它们都运行良好、但当耐久性测试它们时、即使在转动-断开-转动5分钟后、驱动器也会死。 有些人抽了点烟,有些人只是在没有身体表现的情况下停下来。 我被告知、将 VCC 设置为6V 并使用 MCU 以3.3V 电压驱动 IO (IN1、IN2和 ENx)并不是一个好主意、因为这可能会导致闩锁。 这是怎么回事? 还有什么其他信息我丢失了吗?
谢谢、
布鲁诺