This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205EVM:DRV3205EVM:获取原理图和 PCB 文件

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205EVM, DRV3205-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/912561/drv3205evm-drv3205evm-gain-access-to-schematic-and-pcb-files

器件型号:DRV3205EVM
主题中讨论的其他器件: DRV3205-Q1

尊敬的 TI 电机驱动器团队:

我的客户希望使用 DRV3205EVM、并且需要访问原理图和 BOM 信息。

请提供这些文档吗?

谢谢、此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    DRV3205-Q1是专为我们开发功能安全汽车系统的客户而设计和设计的器件。 您可能知道、这些是非常专业的应用程序、具有高级保密协议和限制。 因此、如果没有 NDA、就无法共享器件信息、包括完整数据表或 EVM BOM/原理图。

    您是否能够分享有关公司和您正在开发的应用的一些信息、以便我们可以指导您找到正确的 TI 器件。 我们的 BLDC 产品系列可通过以下网址轻松访问:

    http://www.ti.com/lsds/ti/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers-overview.page

    谢谢、

    Garrett