This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8806:泄漏电流

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/925615/drv8806-leakage-current

器件型号:DRV8806

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

如何解决 DRV8806控制期间的泄漏电流问题?  例如、当 DRV8806通电但未导通时、D11和 D15将具有弱光。 打开时、光的亮度将增加。

2.当在级联中使用多组 DRV8806时、D 触发器的数据逐一传输。  客户感觉不方便。 客户使用普通 IO、一对一脉冲、然后控制每个 D 触发器的输入; 是否有更方便的控制方法?  他看到有人正在使用 SPI 引脚,但他不知道有什么好方法可以实现。

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    1) 1) LED 的器件型号是多少?

    弱光是由开路负载电路造成的。 该电路通过电阻器/LED 消耗电流。

    是否可以添加与电阻器/二极管路径并联的电阻器? 4.7kOhm 可能会将电流减小到足以关闭 LED 的水平。

    2) 2)假设级联的器件数量为偶数、则可以使用 SPI 接口。

    这允许 SPI 一次发送8位。 请参阅数据表的图9作为示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    LED 型号采用普通的0603封装或直插式3mm LED。  客户已经尝试了并联电阻器。  当时他用的是1KOhm、实际上没有漏电流问题。  但电阻器将非常热。  这将对电阻器的功率有更高的要求、DRV8806的开路检测是否仍然有用?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    1k 电阻器过低。 当输出为低电平时、电阻器功率超过1/2W。 使用5k 可将功率降低至~1/8W、使用10k 可将功率降低至~1/16W

    向输出添加并联电路时、开路负载电路可能无法正常工作。

    客户是否在未连接负载时测量了输出电压? 测得的电压是多少?

    如果在开路负载期间输出电压大于1.2V、则表明开路负载电路可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    当负载输出仅与电阻和 LED 连接时、电压约为2.7V;
    如果输出端没有10k 电阻器、则不存在高温问题、但我会发现 LED 将闪烁大约1秒、并且灯非常弱。 我重新测试了1K 电阻、这种现象也存在、我之前忽略过它;
    如果移除电阻器和 LED 并且断开电路、则两端测量的电压为24V;
    您能帮我分析原因吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    您能否以表格形式提供信息? 一个示例是

    负载 OUTx 上的电压(输出关闭) OUTx 上的电压(输出接通) 检测到热量(其中)
    无负载
    仅限10K + LED 2.7伏
    仅 LED
    10k + LED、具有并联负载

    还有什么连接到2欧姆电阻器(R103和 R111)?

    当仅连接10k + LED 时、输出开启和关闭条件下的10K/LED 连接点处的电压是多少?