This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:有关同步和异步模式下 PWM 信号的问题。

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8304H, DRV8304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/919612/drv8304-question-about-pwm-signal-in-synchronous-and-asynchronous-mode

器件型号:DRV8304

您好!

我对1xPWM 中的同步和异步模式有疑问。

我使用10%占空比和异步模式、但在 SHx 引脚中看不到 PWM 信号。 始终处于高电平。 另一个问题是、为什么我在从低电平到高电平的转换中使用此斜坡?

如果我将配置更改为同步模式、那么我可以看到 PWM 信号。

有人可以解释一下这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaoas、您好!

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    您正在使用什么 PWM 频率、您在 INLc 上使用 nBRAKE 功能还是设置驱动器控制寄存器(0x02、位1)中的 BRAKE 位?

    如果可能、您能否分享您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已编辑:PWM 为10kHz

    我使用的是包含作为制动器、而不是 SPI 寄存器。 原理图位于以下帖子中:

    我的新 PCB 现在具有更好的视图:

    此致、

    Nikos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    您如何使用 inlc 上的制动销? 您是否在向 INHC 发送 PWM 信号时将其拉低?  

    您可以共享 SPI 设置吗? 我想在某个时候重新开始对 BOOSTXL-DRV8304H EVM 进行此测试、尽管我必须订购一个、并且应该在本周结束之前完成。 同时、我可以尝试在另一个 EVM 上重新创建此问题、并查看可以执行哪些操作来调试信号。

    您是否尝试安装另一个 DRV8304芯片并发现类似问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行以下操作:

    1. 初始化计时器和中断。
    2. 拆下制动器。
    3. 将 PWM 设置为20%。
    4. 对齐电机。
    5. 将 PWM 设置为0%。
    6. 让计时器中断进行换向。

    我有两个不同的板、我具有完全相同的行为。

    我使用以下配置:

    异步模式下的一些测量:

    HAL 频率:100Hz。 您可以看到、奇怪的斜升非常明显。

    HAL 频率:200Hz。 您可以看到、斜升较小。

    HAL 频率:大约 670 Hz、您可以看到峰值现在非常小。

    在同步模式下、我具有3个不同的 HAL 频率。 相同的曲线。

    此致、

    Nikos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    感谢您分享您的配置和行为截屏。 我将使用类似的器件运行您的测试设置、并尝试复制和调试结果、并在一周结束前向您提供更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程已关闭、因为它正在脱机处理。