请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8884EVM 你(们)好
当我打开电源(__LW_AT__MCU 电源和 电机驱动器),MCU 正常运行时、DRV8884EVM。出现问题;然后我只需将 nSleep 引脚设置为高电平、nFault 引脚变为低电平、并保持低电平直到将 nSleep 引脚设置为低电平。
下图是 GUI 设置。
VM 电压为9.6V
VCP 为7.8V
我没有 连接电机。
导致 VCP 低于(VM +2) V 的问题是什么、如何解决问题?
提前感谢!