主题中讨论的其他器件:DRV8801-Q1、
您好、专家、
我需要 Q1电平(用于自动)电机驱动器器件来驱动 电子锁中的直流电机。
我只需要+12V 输出来打开锁定电机、需要-12V 输出来关闭锁定电机、即2A~3A 负载电流、似乎许多电机驱动器器件都是合适的。 我在 TI 产品中找到了 DRV8876-Q1、DRV8801-Q1和许多 Q1 DRV 器件。
1.您能帮助推荐适用于上述应用的最合适器件吗? 需要 Q1电平。 非常感谢!
由于 DRV 器件为侧半桥或全桥、TI DRV 电机驱动器是否可用作从28V IO 输入信号到3.3V IO 信号的电平转换? 由于没有电平位移逻辑器件、因此可以将28V IO 输入转换为3.3V IO 输入。
谢谢、此致
Rachel