主题中讨论的其他器件:DRV10987、 DRV832X、 DRV8304、 DRV8320
我们正在寻找一名工程师来帮助设计用于高速小型电机的电路板、150,00rpm - 24伏特1安培无传感器
您在 Phila 地区是否有一位当地人员可以帮助您?
我们还在寻找一个简单的芯片、也许是一个也可以工作的风扇芯片-与上述规格相同
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Alex、您好!
虽然我不是本地人、但我绝对可以帮助您根据您的系统了解接下来的一些步骤。
幸运的是、我们有很多有关该电压和电流范围的选项、我想尝试并指导您找到我们的最佳选项。
DRV10987:
DRV10987几乎像我们所能得到的那样"简单"。 集成了 FET、栅极驱动器和控制功能、因此大部分时间都是为了输入电机参数并调整旋钮、以便将电机控制调整为首选规格。 该算法的特殊功能是指真正的180正弦换向、这有助于提高风扇的效率和声学规格。
我要说、我们已经看到在这个功率范围内更快的电机会带来问题。 通常、低电感(~10s uH)和>1kHz 电气频率(其中 w_RPM = 60*f_ELC/n_polePairs)会导致问题。 执行一些快速数学运算、查看 RPM 或电频率是否仍然对器件有效、并查看应用范围。
此外、您还可以随时查看器件所用的参考设计、提供数据、制造文件、示例软件或代码(如果适用)以及设计过程原理的参考设计。 有助于快速开始您的设计。
这是 一款采用 DRV10987且具有闭环速度控制功能的24V、36W 无传感器 BLDC 正弦电机驱动器参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01585
DRV8304和 DRV832x:
有些用户喜欢能够灵活地实现自己的算法来控制电机并为应用选择所需的 FET。 因此、DRV8304和 DRV832x 是栅极驱动器的出色候选器件。 这些器件没有固有的缺点、因此决策通常以项目符号的形式出现、用户只需阅读数据表并查看他们想要使用的算法所需的规格。
DRV8304伺服参考设计:它非常小、但电压不同。 电流更大、因此可以使用类似的布局来增加电压、而不会出现任何问题。 https://www.ti.com/tool/TIDA-01587
DRV8320 25.2V、30A 高速无传感器(> 100krpm)无刷直流电机驱动器参考设计、听起来非常适合您: https://www.ti.com/tool/TIDA-010031
设计技巧:
强烈建议您查看 《电机驱动器电路板布局的最佳实践》应用手册。 它将为您节省大量制造电路板 https://www.ti.com/lit/an/slva959a/slva959a.pdf 的成本
如果您有任何疑问、请告诉我、但这是您入门的足够选择
最棒的
Cole