请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 主题中讨论的其他器件: DRV8885、 DRV8886AT、 DRV8886
大家好、我正在尝试使用 DRV8711的微步进功能来驱动步进电机。
我计划使用 电位器来控制电机电流。
但是、我在数据表中只能找到电流调节。
我做了一些研究、发现了"运行电流"和"停止电流"。
所以、我想知道
运行电流和电流调节之间的差异。
2.如果不同、是否有方法使用 DRV8711来控制电流?
此致、