This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8823:DRV8823软件示例

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823, DRV8823EVM, DRV8821EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/764692/drv8823-drv8823-software-example

器件型号:DRV8823
Thread 中讨论的其他部件:DRV8821EVM

尊敬的 TI:
  我的客户使用了 DRV8823、您能否帮助提供 DRV8823的软件示例?

  如果没有 DRV8823代码、其他类似的步进电机驱动器代码也正常、客户需要参考。

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    DRV8823EVM 不包括步进电机控制。

    DRV8821EVM 不包括步进电机控制。 可以修改 DRV8821EVM 的代码以发送串行命令、而不是 STEP 脉冲。

    DRV8821EVM 代码可在 www.ti.com/.../slvc590文件 中找到(硬件:DRV8821EVM 和 DRV8823EVM)