请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8847 主题中讨论的其他器件:DRV8872、 DRV8872EVM、 DRV8870
大家好、团队、
设计用于工业机械的系统。 我们选择了以下器 件、但我想请您提出更适合您的建议:DRV8847、DRV8881P、DRV8872。
规格:H 桥主要由15V 单元供电、但也可能由30V 单元供电。 接口 PWM。 对 H 桥进行控制、以便它在负载上提供峰值为1.6A 的正弦电流(晶体管中的值可能更高)和20kHz 的频率。 控制和输出变化之间的延迟时间应小于1us。 正常运行器件时不需要在 MD 内部进行电流测量、但仅在负载发生故障时才需要测量。
价格和尺寸现在不是重点、但当然、价格和尺寸越低、最终应用的效果就越好。
在上面引述的三个问题中、您最推荐哪一个? 我是否错过了任何其他器件?
谢谢、此致、
Adrian