This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:输入引脚上的上升时间和下降时间

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/794373/drv8885-rising-time-and-falling-time-at-input-pin

器件型号:DRV8885

您好!

我们的客户使用 DRV8885时有疑问。

在客户的外设电路中、每个引脚的输入信号具有100ns 的上升/下降时间。

DRV8885中是否有关于上升/下降时间的任何调节?

此致、

Hideki Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    对于上升/下降时间没有调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    感谢您的支持。

    Hayashi