请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8837C 主题中讨论的其他器件: DRV8832、 DRV8832EVM、
大家好、
我正在与客户合作缩小其应用的最佳部分。 现在、我们在 DRV8837C 和 DRV8832之间进行辩论。 设计用途是控制流量泵。
此电机驱动器将切断3V - 4.2V 电池、并为泵用电机提供可变电压。 理想情况下、它们需要大约10位的 PWM 分辨率、并需要它在~0.7V 至4.2V 的电压下以良好的分辨率运行泵。
DRV8837C 和 DRV8832是否都具有连续 PWM 调节? 这些器件的分辨率是多少? 请告诉我您对在此处推广的最佳设备的看法。
谢谢、
Mitchell