主题中讨论的其他器件:DRV8308、 SN74CBT3244
大家好、问题是我的 DRV 在几分钟后烧坏了。
VM 引脚具有9V 电压(数据表中的最小值为8.5V),这是因为我需要通过 SPI 与它们通信以读取和写入寄存器。
我检查了电路板上的所有内容、没有短路是定制电路板。
当 我没有将 DRV8308芯片焊接到电路板上时、我进行此测试、我的电源电流为 0.01A 或0.00A
当我用电源将芯片焊接到电路板上时,我在 DRV8308的使能引脚上放置了3.3V 电压,在5或6分钟后,它们会燃烧...
芯片的输出不使用、Vreg 我不使用、此时我希望通过 SPI 进行通信、而不会烧坏芯片。
我在 Vreg = 5V 和 Vint = 1.79V 后再进行烧写。
是否有可能我在芯片上编写了错误的寄存器? 希望在同一时间打开两个输出并进行烧写?
SR Adam Sidelsky 这是为您 准备的 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/p/795516/2964221#2964221