请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10975 主题中讨论的其他器件: DRV10983
你(们)好 我在为 BLDC 电机控制器选择组件时需要帮助。 我有一个项目将使用在最大电流为1A 的4v 至14v 范围内运行的 BLDC 电机、而不使用传感器。 我想将速度控制器直接放置在尺寸为22mm 的电机板上。 我希望它尽可能简单和可靠。 电机速度控制应以独立直流电源提供的4V 至14V 电压为代价。 我阅读了很多有关 BLDC 电机驱动器的信息、但对此我的经验太少。 我选择了 DRV10975组件,但由于恒定电流的强度,我不了解如何实施发动机转速控制。