This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:帮助选择电机驱动器

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975, DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/804858/drv10975-help-in-choosing-a-motor-driver

器件型号:DRV10975
主题中讨论的其他器件: DRV10983

你(们)好 我在为 BLDC 电机控制器选择组件时需要帮助。 我有一个项目将使用在最大电流为1A 的4v 至14v 范围内运行的 BLDC 电机、而不使用传感器。 我想将速度控制器直接放置在尺寸为22mm 的电机板上。 我希望它尽可能简单和可靠。 电机速度控制应以独立直流电源提供的4V 至14V 电压为代价。 我阅读了很多有关 BLDC 电机驱动器的信息、但对此我的经验太少。 我选择了 DRV10975组件,但由于恒定电流的强度,我不了解如何实施发动机转速控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)您可以通过此链接选择满足您需求的电机驱动器。 www.ti.com/.../products.html。
    下面是一个示例滤波器结果页面: www.ti.com/.../products.html

    2) 2)正如您所说、DRV10975提供恒定占空比/扭矩控制、但速度不是恒定的、因此如果负载发生变化、速度不会保持恒定。 如果您的目标是使用 DRV10975进行恒定速度控制、我将查看以下 TI 参考设计文档。 这些设计中的 DRV10983可替换为 DRV10975、因为它具有相同的寄存器映射和引脚映射。
    a) www.ti.com/.../TIDA-00386
    b) www.ti.com/.../TIDA-00656
    c) www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp 。 本文档展示了我们所有 DRV10x 器件的恒定速度控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有把它放在正确的位置。 我希望无刷直流电机像正常的集电极电机一样进行调节。 我会增加电压、电机速度也会增加。 我降低电压、速度下降。 我如何获得这种效果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV10975通过改变占空比来有效地改变平均电压、从而控制速度。 因此、如果 Vcc 为12V、占空比为50%、则有效 Vcc 为6V、速度根据变化。