请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8872 您好!
我的客户在使用 drv8872时、风扇启动必须具有超过50%的 PWM 占空比。
但 在使用 P+N MOSFET 时、它只需要15%的 PWM 占空比。
是否有理由解释这种情况?
DRVet 的 Rdson 是否大于 P+N MOSFET?
谢谢、
此致、
Simen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户在使用 drv8872时、风扇启动必须具有超过50%的 PWM 占空比。
但 在使用 P+N MOSFET 时、它只需要15%的 PWM 占空比。
是否有理由解释这种情况?
DRVet 的 Rdson 是否大于 P+N MOSFET?
谢谢、
此致、
Simen
您好、Rick、
客户的风扇是单相无刷直流风扇。
它使用霍尔传感器来更改相位控制。
我最近做了一些实验。
我发现风扇启动,并且使用 大于50%的占空比和 drv8872 滑行控件(请参阅数据表7.3.1桥控制)。
但风扇可以启动 、只需使用 <10%的占空比和 drv8872 制动控制(慢速衰减)。
它们只是改变 PWM 高电平有效( 滑行控制)和低电平有效(制动控制)的不同。
这些结果与两个客户的风扇实验相同。
您是否了解为什么滑行控制和制动控制使启动应使用不同的 PWM 占空比?
谢谢、
此致、
Simen