请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8304H 主题中讨论的其他器件: DRV8304
你好。
我想确认 使用评估板"BOSTXL-DRV8304H"。
我将把3.3V 稳压器更改为5V 稳压器、因为需要外部霍尔传感器5V。
有什么问题吗? 如果有问题我应该小心,请告诉我。
谢谢你
Yamashita 先生
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我想确认 使用评估板"BOSTXL-DRV8304H"。
我将把3.3V 稳压器更改为5V 稳压器、因为需要外部霍尔传感器5V。
有什么问题吗? 如果有问题我应该小心,请告诉我。
谢谢你
Yamashita 先生
Syuhei、
DRV8304的输入引脚可以处理5V 输入、但您需要更改 EVM 上的一些内容:
总体而言、我认为使用不同的霍尔传感器或在电路板和霍尔传感器之间添加某种电平转换可能更容易。
此致、
-Adam